This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:生成 CW 信号

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST, IWR6843ISK, DCA1000EVM, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/815692/iwr6843-generating-a-cw-signal

器件型号:IWR6843
主题中讨论的其他器件:MMWAVEICBOOSTDCA1000EVM

大家好、

我正在使用 mmWaveICBoost 和 IWR6843ISK 板开发固件。

我将使用 Code Composer Studio 8.3.0.00009版和毫米波 SDK 版本。 Windows 7计算机上的03.01.01.02。

我想对 IWR 进行编程、以生成具有定义频率的 CW 输出信号。 在这种情况下、不需要采集和处理。

如何配置固件?

谢谢。

亚历山德罗。