This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:mmWave Studio PostProc 范围图的 MATLAB 代码

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/814931/awr1243-matlab-code-for-mmwave-studio-postproc-range-plot

器件型号:AWR1243

大家好、

似乎没有用于生成 PostProc 范围图(1D FFT 幅度系统配置图)的开放 MATLAB 代码。

在 TI 毫米波培训系列中,我了解到:距离 d 的物体产生的 IF 频率 f =(S*2D)/c,即 d = c*f/(S-2D)

是否应根据此公式开发 MATLAB 代码?

通过将 mmWave Studio 与 AWR1243和 DCA1000配合使用、我可以从 RX 天线获取返回的原始 ADC 数据、如何根据这些数据获取 IF 频率?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在尝试计算原始 ADC 数据的 FFT?

    我不完全理解您想要实现的目标

    谢谢你

    Cesar