This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2080EVM:在不带 GUI 的情况下使用 EVM

Guru**** 2538260 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2080EVM, BOOSTXL-BASSENSORS, HDC2080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/812670/hdc2080evm-working-with-evm-without-the-gui

器件型号:HDC2080EVM
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-BASSENSORSHDC2080

大家好、团队、

我想知道我的客户是否可以使用我们的 EVM、但客户不想使用我们的 GUI、而是希望构建自己的 GUI (基于 TI GUI)

您能不能提前告知他如何实现这一点、谢谢。

此致  

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SHI -  

    EVM MCU 只是从 USB 到 I2C 的桥接器。  

    他们希望什么/通过使用我们的 EVM 重建 GUI 与制作嵌入式版本相比、最终目标是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我的客户希望将传感器添加到现有系统中并以正确的方式执行现场测试。
    应用:PCB 检查/诊断系统。

    客户只需在半年后重新设计、如果测试正常、则希望集成组件、同时希望通过 USB I/F 为测试现场添加两个湿度传感器和 PC 主机接口。
    如果我们可以使用 python 脚本或类似脚本读取开发套件(HDC2080EVM)上通过 USB (串行端口)提供的数据、您能不能提供建议。
    同样、它仅用于在现有系统机器中测试传感器。

    非常感谢。

    Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHI -  

    如果是这种情况、我建议使用 SimpleLink MCU LaunchPad + BOOSTXL-BASSENSORS。 所提供的代码已经放在 UART 上(通过 USB)、可在 PC 上使用。  

     

    在这里、它使用 CCS 内的终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、非常感谢您的快速响应。

    我将对此进行检查。

    此致、

    Shai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、

    由于您提供 的 MCU LaunchPad + BOOSTXL-BASSENSORS 的完整解决方案太大、无法满足所需的位置。

    客户更愿意坚持使用 HDC2080/1080 EVM 来评估传感器。

    我很确定可以使用 EVM 上的 USB I/F 通过串行终端读取结果、因为 EVM-GUI 执行相同的任务。

    您能告诉我们如何实现这一点吗?

    非常感谢、

    Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SHI -  

    我想在这种情况下、由于看起来他们想要做一些定制工作、而不使用 HDC2080EVM GUI 中提供的记录功能、而且他们也没有 LaunchPad 的空间 、因此最好在从 EVM 末端取下来、 它包含 HDC2080、并具有0.100CTR 穿孔来放置接头、然后使用 USB 转 I2C 电缆(如本例所示)、并通过自由空间和创建数据收集器来实现所需功能。 =>  https://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/Cables/DS_C232HM_MPSSE_CABLE.PDF、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、很好的主意。

    谢谢你。

    此致、

    Shai