主题中讨论的其他器件: TMP1075、 TMP461
您好、Sirs、
很抱歉 打扰你。
我们有关于 TI TMP75热传感器的一些问题。
请帮助澄清。
1.如何确保传感器读数正确? 您能为我们分享一些经验吗?
2.如果传感器读数不正确,如何进行关联?
谢谢!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、舒成
为了检查精度、可使用精确可靠的温度源将器件设置为参考温度。 应使用经校准的高精度温度计检查这些温度源的参考温度、并将其放置在尽可能靠近器件的位置。 这可以与器件正在读取的内容相关联。
如果您看到温度读数不正确、请查看以下应用手册、并确保遵循推荐的技术进行精确的温度测量。
此外、请考虑在您的设计中使用 TMP1075。 此器件是引脚对引脚和软件兼容的器件、功耗可降低多达4倍!
http://www.ti.com/lit/an/snoa967a/snoa967a.pdf
谢谢、
您好、Sirs、
感谢您的回复。
下面是更多问题。
请帮助澄清。
为了检查精度、可使用精确可靠的温度源将器件设置为参考温度。 应使用经校准的高精度温度计检查这些温度源的参考温度、并将其放置在尽可能靠近器件的位置。 这可以与器件正在读取的内容相关联。
1. “使用精确可靠的温度源的参考温度”意味着我们要加热器件,并使用热电偶测量温度,然后同时与 TMP75的读数进行比较。
我的想法是正确的吗? 如果有任何误解,请告诉我。
在 我们的应用中、如果我们使用 TMP75远程访问 PCB 上的某些器件温度。 我认为仍然需要在这种应用场景中进行传感器相关、对吧?
您好、舒成
请查看下面的第2节和第3节、这是一份应用手册、其中介绍了您有疑问的参数。
这些参数用于自热器件。
哪一项读取热电偶或 TMP75的较高温度? 与器件相比、热电偶位于何处?
http://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf
谢谢、
您好、Sirs、
我们在 TMP75上使用热电偶胶。
我们使用的胶是耐高温 Satlon 粘合剂 D3胶和 Primer 606 催化剂。
下面的链接是详细信息。
如果您有的话、请随时告诉我。
D3胶: http://satlon.com.tw/eng/products/p_5.htm
606催化剂底漆 : http://satlon.com.tw/eng/products/p_6.htm