This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5053:DRV5053

Guru**** 2543220 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5053, DRV425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/813406/drv5053-drv5053

器件型号:DRV5053
主题中讨论的其他器件: DRV425

你(们)好  

我将使用霍尔传感器测量 Z 方向的地球磁场(B < 0.5G)、

 我发现 DRV5053非常有趣、但是我没有找到任何有关其分辨率(UG、NT)的信息、

请告诉我我我是否正确?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahdi 您好、

    您是否了解了我们的 DRV425磁通门器件。  它的范围更小、精度更高。  我想、测量较低的场会对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Javier:

    非常感谢您提出新建议、我阅读了数据表、其中有许多有用的信息、但我无法找到传感器本身的分辨率、

      • µT 电压:±8 μ V (最大值)
      • 偏移漂移:±5nT/°C (典型值)
      • 增益误差:0.04%(典型值)
      • 增益漂移:±7ppm/°C (典型值)
      • 线性度:±0.1%
      • 噪声:1.5nT/√Hz (典型值)
    • 传感器范围:±2mT (最大值)

    例如,这些传感器可以测量的最小磁变化值是多少? (分辨率?)

    是否存在工厂测量或测试有关分辨率的任何结果

    非常感谢您花时间和考虑、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahdi 您好、

    您很可能会受到噪声限制。  请参阅此帖子  

    或这个

    https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/716173