This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2080EVM:通过一台笔记本电脑实现两个 EVM 控制

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC2080EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/813075/hdc2080evm-two-evm-control-though-one-laptop

器件型号:HDC2080EVM

大家好、

我有一个简短的问题。

是否可以通过笔记本电脑控制两个 HDC2080EVM?

如果是、请告诉我如何执行该操作。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、  

    目前、GUI 无法做到这一点。 GUI 一次只支持一个 EVM、而不支持一台机器上的多个实例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh San、您好!

    谢谢、我明白了。

    此致、

    Takashi Onawa