This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:带 SD 卡的 DCA1000EVM

Guru**** 2539910 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/811338/dca1000evm-dca1000evm-with-sd-card

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件: IWR1443

我今天刚刚收到3块 DCA1000EVM 电路板。 它们附带了 micro SD 卡。

我想知道此版本的电路板是否支持使用 SD 卡而不是以太网电缆保存数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张您好、

    DCA1000板不支持 SD 卡保存功能。  您能否告诉我们您计划将这与哪个 TI 毫米波器件/电路板结合使用?

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: Vaibhav、

    我们将 IWR1443评估板与这些 DCA1000s 搭配使用。 您能否告诉我您何时发布支持使用 SD 卡保存数据的新固件版本?

    谢谢、

    Weite

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有计划在 DCA1000电路板上更改对此功能的支持。

    您是否能够使用 PC 将数据从 Harddsik 移动到 SD 卡?

    此致、

    Vaibhav