This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443:毫米波雷达- AWR1443

Guru**** 2481065 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, TIDEP-0091, TIDEP-01006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/809894/ccs-iwr1443-millimeter-wave-radar---awr1443

器件型号:IWR1443
主题中讨论的其他器件: TIDEP-0091TIDEP-01006

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的团队

我是否可以询问在哪里找到用于液位检测的 tidep-0091评估套件(IWR1443+MSP432)的示例代码?

此致、

锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    软件包包含在 TIDEP-0091页面底部、我还在此处提供了一个链接:

    谢谢、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Akash、

    我想使用外部 MCU+IWR1443开发障碍物检测雷达。 我已经看到 MMWAVE_SDK 中包含的驱动程序源代码、但我不知道如何使用源代码配置 IWR1443。 请给我一些建议吗?非常感谢!

    您好!

    锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    TIDEP-01006或许是一个更好的起点、因为它是自主机器人的参考设计、使用带有 ROS 的障碍物检测算法。

    如果您想进一步讨论 TIDEP-01006、我建议您打开一个新的主题!

    谢谢、

    Akash