This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:测试两对 IWR1443BOOST+DCA1000

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/810505/iwr1443boost-testing-two-pairs-of-iwr1443boost-dca1000

器件型号:IWR1443BOOST

您好!

我目前正在使用两个 IWR1443EVM 和两个 DCA1000。 每个 IWR1443EVM 都连接到一个 DCA1000、然后都连接到一台笔记本电脑。

这两 个 DCA1000的 IP 地址 分别为[192.168.33.30、192.168.33.180]和[192.168.33.31、192.168.33.181]。

mmWave Studio 可以按预期识别两个雷达器件。 但是、我 只能配置第一个、而不能配置第二个。

请注意、所有配置都通过 Lua shell 发送、我使用的函数以'_mult'结尾、例如 AR1.PowerOn_mult、AR1.RfEnable_mult 等。

由于这些函数将 RadarDeviceId 作为其第一个参数、这意味着 mmWave Studio 应该能够运行多个雷达器件?

您能否为我提供一些有关如何设置 mmWave Studio 以使用两个或更多雷达器件的指导?

感谢您的帮助!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weite、

    这似乎是一个重复的问题。  您将无法使用 mmWave Studio 在同一台 PC 上使用两个 CA 进行捕获。

    -Chloe

    https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/p/807997/2990350?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=weite#2990350

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个问题会让我很困扰:

    这些功能似乎用于操作多个器件。

    例如:

    帮助 ar1.StartFram_mult

    Int32 AR1.StartFram_mult (UINT16 RadarDeviceId)- StartFrame
    _i_ uint16 RadarDeviceId -雷达器件 ID

    您能告诉我这些函数的用途是什么?

    谢谢、

    Weite

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weite:

    您在哪里查找这些函数?

    CLI 命令和说明显示在 SDK 用户指南中。

    -Chloe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chloe、

    所有这些函数均可在 mmWave Studio 中使用。

    您可以通过在  Lua shell 中键入"help ar1.XXXXXX_mult"来找到它们。

    谢谢、

    Weite

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weite:

    此函数对应于 mmWave Studio 中的这些参数。

    -Chloe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Chloe、

    感谢您的解释。 我们可以在此窗口中指定6个参数;但是、此函数 AR1.FrameConfig_mult 可以接受8个参数。

    我想第一个对应于要配置的雷达器件。  

    我的想法是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weite:

    这在 mmWave Studio 中始终设置为零。 您将无法在同一台 PC 上同时将 mmWave Studio 与两台设备配合使用。

    -Chloe