This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/LDC1614EVM:通过 VS C++与 LDC 1614 EVM 进行 PC 通信

Guru**** 1761415 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/811868/compiler-ldc1614evm-pc-communication-with-ldc-1614-evm-via-vs-c

器件型号:LDC1614EVM

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

我们有一个 LDC 1614 EVM、并且在 PC 上安装了感应解决方案 EVM GUI。 一切都很好。 在 EVM GUI 中、我们可以选择数据流通道并手动保存日志文件。  

现在、我想使用 VS C++来实现这个过程的自动化、其中包括:选择一个通道、定义其相对参数(采样频率等)并将数据文件保存到 PC。 这些数据将用于我目前在 VS C++中开发的程序、以做出决策。  

如何执行此操作的任何文档或示例代码?

供参考。 我已经用谷歌搜索了一段时间、但目前还没有有用的文档。 欢迎提出任何建议。