This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2010:制造商与放大器错误;读取器件 ID

Guru**** 2550490 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2010, HDC2010METER-EVM, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/808501/hdc2010-wrong-manufacture-device-id-read

器件型号:HDC2010
主题中讨论的其他器件: 、MSP430FR5969

您好!

我正在使用 HDC2010评估套件。 我读取全部20个字节。 除制造商 ID 和器件 ID 之外的所有字节均正常、符合预期(复位后的默认值)。

而制造商 ID 和器件 ID 读取为0xFFFF。 这是预期的结果。

谢谢、此致

Vishnu Beema

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu -  

    这是不可预料的。 您能否提供这种情况的逻辑分析仪捕获或屏幕截图?  

    应该如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只是通过 I2C 读取数据。 HDC2010传感器位于 HDC2010模拟评估模块内。 我不确定 EVM。

    谢谢、此致

    Vishnu Beema

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu、EVM 上有一个接头、您可以通过该接头连接逻辑分析仪或示波器探针来查看活动。  

    由于您使用的是 EVM、在本例中、如果您可以像这样提供 GUI 的屏幕截图、这也就足够了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我使用的是 HDC2010METER-EVM。

    http://www.ti.com/tool/HDC2010METER-EVM

    如何连接到 GUI。 您能否共享软件下载链接。

    谢谢、此致

    Vishnu Beema

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu -  

    HDC2010METEREVM 是带显示屏的自包含演示。 它不打算与任何 GUI 进行通信。

    如果您要修改 MSP430FR5969代码  

    在器件上、为了找出问题的根源、我认为您需要在该硬件上连接逻辑分析仪或 I2C 线路上的示波器、以快速查看这些寄存器返回的内容。