This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2010EVM:固件源代码

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2010EVM, HDC2010, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/807213/hdc2010evm-firmware-source-code

器件型号:HDC2010EVM
主题中讨论的其他器件: HDC2010MSP430F5529

您好、E2E、

美好的一天!

我们是否有 HDC2010EVM 的源代码? GUI 中包含的 EVM 固件文件夹上的源代码似乎与 HDC2010不兼容。 是这样吗?  https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/631525

期待您的回答。

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franz -
    该帖子最后讨论了 HDC10xx 和 HDC20xx 之间的差异
    与传感解决方案 GUI 一起提供的固件适用于 MSP430F5529、并且是经过编译的代码、用于执行 I2C 到 USB 的转换。 所有命令等都来自 GUI、通过 USB 连接到 I2C。 此 EVM 不是随附的固件开发平台。

    如果您需要 HDC2010的固件开发平台、请点击这里的链接、从中可以选择具有无线电的各种 MCU 和 MCU、 一个名为 SimpleLink 的通用内核代码库、并使用其中一个具有相关 SDK 以及传感器和传动器插件的硬件平台:
    www.ti.com/.../SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN

    dev.ti.com/.../node

    您可以选择您的 MCU 铭牌、从此处获取硬件捆绑包:
    LaunchPad:(从符合您要求的上面的列表中进行选择-来自 MSP432、CC13xx、CC26xx、CC32xx)
    BoosterPack: www.ti.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!


    感谢您的回答。

    实际上、我的客户正在寻找可用于刷新 EVM 的软件。 我们有这个吗?


    此致、

    Franz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franz -  

    这是  C:\ti\Sensing Solutions EVM GUI-1.10.0\EVM Firmware\HDC20x0文件夹中的固件(txt 文件)。 文件名为 :EVM_HDC20X0.txt

    此处提供了有关如何使用此文件更新 EVM 的说明(起始页39)

    http://www.ti.com/lit/ug/snau214/snau214.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、您好!

    感谢您提供此信息。

    此致、
    Franz