This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA400Q1EVM:如何操作 OWI?

Guru**** 2551660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/829036/pga400q1evm-how-to-operate-owi

器件型号:PGA400Q1EVM

尊敬的 TI 团队:

我希望使用 PGA400Q1EVM 的 OWI。  我参考 PGA400Q1EVM 用户指南第32页尝试了 OWI 控制。 但是 PGA400-Q1没有响应。

在某些测试结果中、通过 PGA 400和 SPI 通信进行控制后可进行 OWI 控制。

我的客户正在计划一个仅限 OWI 的应用程序。

请告诉我在没有 SPI 通信的情况下如何实现 OWI 通信。

谢谢。

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Downey、

    如果8051微控制器中编程了固件、使用 OWI 激活中断来打开收发器并执行发送和接收 OWI 命令所需的其他一些功能、则 OWI 仅可自行激活(无需 SPI 激活)。 PGA400数据表的"激活和停用 OWI"部分详细介绍了执行此操作所需的步骤。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    我通过 EVM 指南文档和数据表查看了"激活和停用 OWI"一节。

    PGA400是否具有内置 OWI 激活固件?

    如果 PGA400中没有、请告诉我如何在 GUI 中插入支持 OWI 的固件、或为我提供激活 OWI 的示例固件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    发展计划很紧。 请检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Downey、

    此主题包含 PGA400的一些示例固件: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/687713/2538619?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=pga400%20example#2538619

    它具有大多数基本的 shell 函数、但可能仍需要完成 OWI 部分才能完全正常运行。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    我从您提供的链接中获取了固件。 我已尝试使用 PGA400 GUI 上传固件。 但失败了。

    请告诉我如何上传固件?

    请检查。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    我还有一个请求。

    您能否提供 PGA400-Q1编程应用手册?

    电子邮件地址:downey.kim@arrow.com

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Downey、

    将固件加载到 OTP 中的过程包含在 EVM 用户指南中的第6.6节 OTP: http://www.ti.com/lit/ug/sldu010a/sldu010a.pdf 下

    另请注意、JP2必须闭合、以便为 VP_OTP 引脚提供7.5V 电压以进行 OTP 编程。

    我相信目前没有可用的 PGA400编程应用手册。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SOSOSOSOTT、

    我已经完成了固件上传。

    1.您能否提供 《PGA400-Q1编程应用手册》(SLDA015)?

    2.我申请了 PGA400-Q1数据表、但 TI 拒绝了。  数据表是开发所必需的。  为什么不批准?

    请检查我的问题。

    谢谢。

    您能否提供 PGA400-Q1编程应用手册(SLDA015)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Downey、

    此处提供了该文档的存档版本、尽管它是草稿(链接如下)。 我不知道发布的最新版本目前位于何处。  e2echina.ti.com/.../1731.PGA400Q1_5F00_ProgramrsGuide_5B00_1_5D00_.pdf  

    我不确定您的数据表请求在哪一点被拒绝、因为有几个人通过了该请求。 请注意、数据表请求仅针对终端客户本身获得批准。 因此、如果您代表客户发布、请让客户提交数据表请求。

    此致、