器件型号:PGA400Q1EVM
尊敬的 TI 团队:
我希望使用 PGA400Q1EVM 的 OWI。 我参考 PGA400Q1EVM 用户指南第32页尝试了 OWI 控制。 但是 PGA400-Q1没有响应。
在某些测试结果中、通过 PGA 400和 SPI 通信进行控制后可进行 OWI 控制。
我的客户正在计划一个仅限 OWI 的应用程序。
请告诉我在没有 SPI 通信的情况下如何实现 OWI 通信。
谢谢。
Downey Kim。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:PGA400Q1EVM
尊敬的 TI 团队:
我希望使用 PGA400Q1EVM 的 OWI。 我参考 PGA400Q1EVM 用户指南第32页尝试了 OWI 控制。 但是 PGA400-Q1没有响应。
在某些测试结果中、通过 PGA 400和 SPI 通信进行控制后可进行 OWI 控制。
我的客户正在计划一个仅限 OWI 的应用程序。
请告诉我在没有 SPI 通信的情况下如何实现 OWI 通信。
谢谢。
Downey Kim。
您好 Downey、
此主题包含 PGA400的一些示例固件: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/687713/2538619?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=pga400%20example#2538619
它具有大多数基本的 shell 函数、但可能仍需要完成 OWI 部分才能完全正常运行。
此致、
您好 Downey、
将固件加载到 OTP 中的过程包含在 EVM 用户指南中的第6.6节 OTP: http://www.ti.com/lit/ug/sldu010a/sldu010a.pdf 下
另请注意、JP2必须闭合、以便为 VP_OTP 引脚提供7.5V 电压以进行 OTP 编程。
我相信目前没有可用的 PGA400编程应用手册。
此致、
您好 Downey、
此处提供了该文档的存档版本、尽管它是草稿(链接如下)。 我不知道发布的最新版本目前位于何处。 e2echina.ti.com/.../1731.PGA400Q1_5F00_ProgramrsGuide_5B00_1_5D00_.pdf
我不确定您的数据表请求在哪一点被拒绝、因为有几个人通过了该请求。 请注意、数据表请求仅针对终端客户本身获得批准。 因此、如果您代表客户发布、请让客户提交数据表请求。
此致、