您好!
我们有一个 AWR1642BOOST ES 2.0 EVM 和一个 DCA1000 EVM。 我有一个 windows-7 64位操作系统。 我使用的是 mmWave Studio 2.0.0.2。
我使用了在线版本的毫米波传感估算器(版本1.3)。 我刚刚开始对这些器件进行实验、因此、我创建了一个虚/任意场景、并将其参数加载到毫米波估算器应用中 我将毫米波配置另存为 JSON 文件。
mmWave Studio 用户指南的第20.1.2段指出、毫米波估算器生成的此类毫米波配置文件可在 mmWave Studio 中用于加载毫米波器件配置。
但是、当我厌倦了在 mmWave Studio 的"导入/导出"选项卡中"导入"此毫米波配置文件时、mmWave Studio 的输出控制台会显示错误:Invalid file。
我尝试将毫米波估算器生成的文件附加到此帖子、但 TI 网站指出不支持该格式。
您能不能建议或建议什么是问题、我如何纠正?
谢谢、此致