This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:DCA1000上的 AWR1642 EVM 无法可视化捕获的原始数据!

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/829979/dca1000evm-awr1642-evm-on-dca1000-cannot-visualize-the-captured-raw-data

器件型号:DCA1000EVM
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

您好!

 我在 DCA1000卡上使用 AWR1642 EVM 来采集数据。 但是、无论我是关注 DCA1000培训视频 https://training.ti.com/zh-tw/dca1000-training-video?cu=1128486 还是 DCA1000_Quick_Start_Guide、我都无法在 mmWave Studio 中的 PostProc 之后显示原始数据。 PDF。   

 该计算机是 Window 7家庭高级版,已为 32位 Matlab 运行时引擎(8.5.1版)安装了"mcr_R2015aSP1_win32_installer.exe"。 无论我是安装还是卸载  Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable 程序包的"vcredist_x64.exe"、它都不起作用。

 在 mmWave Studio 2.0.0.2上的 SensorConfig PostProc 之前、所有过程都可以。  

 使用 DCA1000培训视频:

    当我按下“SensorConfig”上的“PostProc”时,输出消息如下。

    

   mmWave studio 将显示如下 MATLAB 结果,然后等待一秒钟并自动退出 studio。

     

 使用 DCA1000_Quick_Start_Guide.pdf:

   在步骤8之后,选择 DataCapturedemo_xWR.lua 并在 快速启动中单击“运行”按钮 ,等待片刻,输出结果如下 所示。

    

  mmWave Studio 将再次显示 MATLAB 结果,等待一秒钟,然后自动退出 Studio,就像使用 DCA1000培训视频一样。  

  问题:为什么 Studio 无法在图 6、 DCA1000_Quick_Start_Guide.pdf 它将自动退出?

  

 此致、

  A-Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否确保安装正确版本的 Matlab 运行时引擎? 请参阅 mmWave Studio 用户指南(2.1节) 、查找 Matlab Runtime 引擎的下载链接。

    并检查从 Resource Explorer 捕获的文件(*。bin)是否已正确捕获。

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jitendra:

      mmWave Studio 用户指南(第2.1节)中出现此错误、要在 Window 7 Home Premium 上安装 MATLAB、32位 Matlab 运行时引擎(8.5.1版)。  

     至于捕获的文件、adc_Raw_0.bin 如下所示。 我认为没关系。

       

       但是、我仍然无法在  mmWave Studio 上的 PostProc 之后可视化原始数据、Studio 工具将强制自动退出、为什么?

        你有什么建议吗?

        感谢您的支持。

     此致、

     A-Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道为什么它在你的最后发生 原因我只能想到你说的 Matlab 运行时引擎是正确的版本。

    尝试不同的 PC、或者等待几周、我们在 TI.com 上发布了新版本的 Studio。

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

      在第4台笔记本电脑上重新安装 Studio 后、我修复了该问题。 它可以很好地用于 PostProc 并最终显示处理结果。

      感谢你的帮助。

      此致、

      A-Kai