This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:DCA1000采集卡的数据采集异常

Guru**** 2606755 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/834470/dca1000evm-data-collection-is-abnormal-for-dca1000-capture-card

器件型号:DCA1000EVM
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

大家好、

客户使用带 AWR1642 EVM 板的 DCA1000采集卡进行数据采集和测试。 电路板电压异常、然后他更换了电源芯片。 之后、测试电压正常。 但收集的数据不正确。

客户进行了以下测试。 他通过电子演示板将固定数据0xAA 发送到数据采集板。 数据不是全部为0xAA、将出现一些异常数据。 按如下所示收集数据。

客户想知道:
1.如何重新关注这个问题?
DCA1000采集卡板使用 FPGA。 是否有可用的 FPGA 源代码?
3. TI 是否会提供维修服务?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户如何生成数据模式?

    1.如何解决此问题?

    由于我们不熟悉测试设置、因此无法提供太多输入。

    DCA1000采集卡板使用 FPGA。 是否有可用的 FPGA 源代码?

    否、FPGA 源代码不可用

    3. TI 是否会提供维修服务?

    似乎电路板硬件已经过修改(更换了电源芯片)、所以我不认为保修仍然有效

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    发送的数据是数组固定分配。 通过1642 LVDS 配置中的 SW 功能将数据发送到 DCA1000采集板。 此测试在问题发生之前使用、数据正常。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我了解如何生成数据模式。

    我同意客户的观点、即数据采集不正确。

    遗憾的是、电路板不再在保修期内

    谢谢你

    Cesar