This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:有关最大 IF 和最大采样率的问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/829597/awr1843-a-question-about-max-if-and-max-sampling-rate

器件型号:AWR1843

尊敬的支持团队:

根据 AWR1843的规格、最大 I/F 为10MHz、最大采样率为12.5MSPS (复数)。

我想知道为什么这两个数字不相同。 采样率12.5MSPS (复数)可对高达12.5MHz 的 I/F 进行采样。 但最大 I/F 仅为10MHz、这意味着10~12.5MSPS 的采样率不可用。 如果是、为什么不在规格中将最大采样率写入10MSPS 以避免误导性?

这种一致性可能会导致一些问题。 例如、我使用感应估算器来检查我的配置的最大检测距离。 如您所见、当我将最大可检测距离设置为238m 时、我得到的误差低于238m

错误1:采样频率高于最大采样频率(>12.5MSPS)
错误2:拍频高于最大 I/F 频率(>10MHz)

但是、当我简单地将最大可检测距离从238m 降低到237m 时、您可以看到采样率变为有效(<12.5Msps)、但 拍频仍 高于最大 I/F 频率(>10MHz)。 但是、感应估算器仍报告"未发现错误"

显然、感应估算器首先检查"采样率"、然后检查"I/F"。 如果"采样率"有效、则感测估算器会跳过检查"I/F"。 这可能是感应估算器的错误、但我认为真正的原因是"Max I/F"和"Max SAMPLINE"的一致性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我理解您的问题。

    我需要先与扩展团队中的几个人进行核实、然后才能为您提供答案。

    将在本周结束时返回给您。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    你有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答、

    我终于得到了更新;

    在典型情况下,LPF 在0.9*FS 时不会有太多衰减。 但是、为了在整个过程和温度范围内保持裕度、我们希望在数据表中保证0.8*Fs 的 BW

    毫米波传感估算器使用0.9*FS 进行计算。

    但是,我们建议使用0.8*FS,以保证整个过程和温度范围内的性能。

    谢谢你

    Cesar