This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3006:适用于 OPT3006的 PCB 通孔设计

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: OPT3006, OPT3007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/834954/opt3006-pcb-through-hole-design-for-opt3006

器件型号:OPT3006
主题中讨论的其他器件: OPT3007

大家好 、

我的客户以前使用 OPT3007进行设计、但现在他们改为使用 OPT3006 (具有引脚 INT 和 ADDR)。

现在、他们对 OPT3006的 PCB 穿孔设计感到很困难。

请检查3006技术规格并根据以下数据查找 IC 封装、感应区域大小为0.381*0.298、ADDR 焊盘和 INT 焊盘之间的距离仅为0.461、这意味着到引脚焊盘的感应区域边缘仅为(0.481-0.381)/2=0.04。

我们 知道 、客户必须考虑镂空大小容差、镂空位置容差等 如果基于正常设计、感应区域将被屏蔽的风险很高。 因此、我们想知道什么是用于3006的镂空特殊设计、以降低屏蔽风险。

我 还 会将  EVM 发送给客户以供参考。 如果您有更多意见、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、

    很抱歉    再次打扰您.

    我还有关于 OPT3006如何连接 到 MHRS046的问题?

    使用 EVM 图片、我只能看到 MHRS046、不知道 OPT3006的布局。

    您是否想展示这两者在 PCB 布局中的连接方式?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    让我们通过电子邮件继续此对话。 我已联系并发送了请求的 EVM 文件。 我还将跟进有关镂空的情况。

    最棒的
    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!