This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5033:DRV5033用作3D 打印机上的限位开关

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5033, DRV5032, TIDA-00405
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/833270/drv5033-drv5033-use-as-limit-switch-on-3d-printer

器件型号:DRV5033
主题中讨论的其他器件: DRV5032TIDA-00405

您好!

我的客户希望使用 DRV5033来替代3D 打印机的机械限制。

但是 、客户担心   所有磁体的 B 化不一致、因此客户需要 逐个测试/调整3D 打印机上磁体的位置。

这些担心是否合理?  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiandong、

    感谢您提出问题。 您的客户是正确的、您将看到磁性材料的变化、因此这是他们在这种解决方案中需要解决的问题。  

    我希望在这里获得更多信息。 您是否知道客户希望开关在多远的距离工作? 此外、您是否知道客户能够容忍哪种分辨率的开关本身? 最后、客户在此处选择 DRV5033是否有具体原因? 他们是否希望在其应用中提供大于5V 的电压?

    如果它们可以与5V 器件配合使用、这里的一个很好的可能解决方案是查看 ZE 版本的 DRV5032。 此器件具有高得多的63mT 最大工作点、在这种情况下、磁体磁场的变化对灵敏度较低的器件的影响不大。 我对下面2mm 半径 x 1mm 厚的气缸磁体进行了快速计算。 您可以看到、操作点和释放点在这里要小得多且非常接近、这意味着无论磁体强度有多小的变化、磁体都需要非常靠近传感器才能跳闸。  考虑到这一点、根据您的机械公差、您可能不需要使用此设置来调整系统间的磁体位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus、

    感谢您对 霍尔效应开关的所有详细解释。

    我向客户推荐 DRV5033、因为它用于 TI 的3D 打印机 TIDA-00405参考设计。

    DRV5032ZE 是 一个更好的解决方案。 我会推荐给客户。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiandong、

    随时都可以! 我现在将把它标记为关闭。 如果您在此处需要其他支持、或者客户返回上述信息、请告诉我。