This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1843BOOST:SDK3.2中的 detmatrix 和 CFAR THRESHOLDScale 的计算

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/832962/ccs-awr1843boost-the-computation-of-the-detmatrix-and-cfar-thresholdscale-in-the-sdk3-2

器件型号:AWR1843BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

SDK3.2中的 DSP 模式按函数 DPU_DopplerProcDSP_log2AbsAccum (例如、3Tx 天线、4Rx 天线)中的如下方式计算 detmatrix:

静态内联空 DPU_DopplerProcDSP_log2AbsAccum
(
   DPU_DopplerProcDSP_Obj * obj、
   uint16_t              rxAntIdx、
   uint16_t              txAntIdx、
   uint16_t              rangeIdx、
   uint32_t              *等待时间,
   uint16_t              fftOutIndx
)

   volatile uint32_t startTimeWait;
   uint32_t idx;
   uint16_t * log2AbsBuf =(uint16_t *) obj->cfg.hwRes.windowingLog2AbsBuf;
   mmwavelib 逻辑2Abs32 (
               (int32_t *)&obj->cfg.hwRes.fftOutBuf[fftOutIndx]、
               Log2AbsBuf、
               obj->cfg.staticCfg.numDopplerBins);

   /*检查这是否是此距离 bin 的第一个虚拟天线*/
   如果((rxAntIdx =0)&&(txAntIdx =0))
   {
       /*这是第一个虚拟天线。 开始一个新的总和。 *
       如果(rangeIdx>0)
       {
           /*检查先前 的 sumAbsBuf 是否已传输*/
           startTimeWait =循环分析器_getTimeStamp();
           DPU_DopplerProcDSP_waitTransDetMatrix (OBJ);
           waitingtime += Cycleprofiler_getTimeStamp()- startTimeWait;
       }
       /*开始新总和*/
       对于(idx = 0;idx < obj->cfg.staticCfg.numDopplerBins;idx++)
       {
           obj->cfg.hwRes.sumAbsBuf[idx]= log2AbsBuf[idx]>> obj->log2VirtAnt
       }
   }
   其他
   {
       /*不是第一个虚拟天线。 累加。*/
       mmwavelib_accum16shift (log2AbsBuf、
                              obj->cfg.hwRes.sumAbsBuf、
                              obj->log2VirtAnt、                               
                              obj->cfg.staticCfg.numDopplerBins);
   }

在此函数中,调用函数 mmwavelib _accum16shift。detmatrix 中的元素等于 sum (abs(Xi)>>4),i=0:11。

 CFAR 步骤中的阈值 TDB 推导为以下值:

由于在函数 MmwDemo_CLICfarCfg、MMWDEMO_CFAR_THRESHOLD_encoding_factor=100.0中、配置参数 argv[8]应为 32/100*TDB.也就是说、如果阈值 TDB=15、argv[8]=32*15/100=4.8。

我不知道我的理解是否正确。

此致、

按比例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看代码实施。

    如果需要、请在 MATLAB 中实施并进行仿真。

    我们无法提供其他支持。

    谢谢你

    Cesar