This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT01-Q1:安装

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT01-Q1, LMT01
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/826375/lmt01-q1-mounting

器件型号:LMT01-Q1
主题中讨论的其他器件: LMT01

您好!

在数据表中、它指出:"或者、LMT01-Q1可以安装在密封端金属管内、然后浸在浴缸中"您能给我提供有关此设置的更多信息吗? 传感器的侧面是否与金属管接触是否重要? 导联的开口应该是什么样的?

谢谢、
Janie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janie、您好!

    LMT01仍然是一款接触式传感器、因此为了获得最佳效果、应将其热连接到探头管的两侧。 这可以直接实现、也可以使用热化合物实现。 引线式开口应在理想情况下进行密封、至少应具有液体密性。 探头制造商最好能够为您提供指导、因为他们会有不同的建议/功能。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    感谢您的回答。  在我们的应用中、我们尝试使用此传感器的单个面(距离引线最远的面)来测量表面温度。  传感器周围都是散热硅脂。 如果各侧的温度不同、传感器如何测量其周围的温度?

    您是否有能够向我推荐的探针制造、尤其是与该传感器的连接?

    谢谢、

    Janie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janie、您好!

    该用例稍有不同、我建议的探头建议用于浸没到液体浴或热均匀的环境中。 如果您想特别从一侧感测温度、则应尽可能将传感器热连接到要感测的一侧(导热油脂/化合物仅在一侧)。 您还可以考虑让接触侧由铜或不锈钢等导热材料制成、探针的另一侧由塑料等更绝缘材料制成。  

    您还可以采用环形接线片解决方案、例如它们有时用于 NTC 热敏电阻(此处提供示例)。 在这种情况下、您可以将环形接线片固定到要从中读取温度的表面。

    遗憾的是、我不能为您的应用推荐探头供应商。 TI 不生产或制造这些探头、我们不再制造这些探头用于评估目的。  

    请记住、您也可以像往常一样使用板载温度传感器、而无需探头外壳。 数据表只是简单地指定了 LMT01可用于已经需要基于探头的解决方案的应用。  

    此致、
    Brandon Fisher