This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000 + AWR1843BOOST 调试问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/831336/dca1000-awr1843boost-debugging-problem

主题中讨论的其他器件:AWR1843BOOSTUNIFLASH

工程师好、

当我进行"DCA1000+AWR1843BOOST"数据采集和调试时、我会逐个地进行显示的视频。但当我转到 DataConfig Page,时、会出现以下问题:

 完整的输出信息如下所示::

gm:构造函数
GM:2019年8月20日10:37:08
RSTD.Transmit ("/设置")
[10:37:08]
[10:37:08]###正在运行启动脚本:"d:\ti\mmwave_studio_02_00_00_02\mmWaveStudio\Scripts\Startup.lua"###
[10:37:08] RSTD.SetAndTransmit (“/Settings/Scripter/Display DateTime”,“1”)
[10:37:08] RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/DateTime 格式"、"HH:mm:ss")
[10:37:08]脚本编辑被忽略:再次尝试 UnBuild()或在编译之前。
[10:37:08] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/dll"、"D:\\ti\\mmwave_studio 02_00_00_02\\mmWaveStudio\\Clients\\LabClients.dll")
[10:37:08] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/use"、"true")
[10:37:08] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 1/使用"、"false")
[10:37:08] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 2/使用"、"false")
[10:37:08] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 3/use"、"false")
[10:37:08] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 4/use"、"false")
[10:37:08] RSTD.SetVar ("/Settings/AL Client/Al dll"、"D:\\ti\\mmwave_studio 02_00_00_02\\mmWaveStudio\\RUNTIME\\SAL.dll")
[10:37:08] RSTD.SetVar (“/Settings/Clients/Client 0/GuiDll",“”)
[10:37:08] RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Enabled "、"真")
[10:37:08] RSTD.SetVar (“/Settings/AutoUpdate/Interval”,“1”)
[10:37:08] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/UpdateDisplay "、"真")
[10:37:08] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/OneClickStart "、"真")
[10:37:08] RSTD.SetVar (“/Settings/Automation/Automation Mode”,“false”)
[10:37:08] RSTD.Transmit ("/")
[10:37:08] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[10:37:08] RSTD.BUILD ()
[10:37:08] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[10:37:08] RSTD.Transmit ("/")
[10:37:08] RSTD.AL_BUILD ()
[10:37:08] RSTD.AL_LoadXml ()
[10:37:08] RSTD.Transmit ("/")
[10:37:08] RSTD.Al_Init ()
[10:37:08] RSTD.Clients_build()
[10:37:08] gm:初始化
[10:37:08] gm:加载了'D:\ti\mmwave_studio_02_00_00_02\mmWaveStudio\clients\LabClient.dll
[10:37:08] gm:1个访客(s)初始化
[10:37:08] GM:1个模块初始化
[10:37:08] gm:2选项卡(s)初始化
[10:37:08] RSTD.Client_LoadXml()
[10:37:09][RadarAPI]:启动 Matlab 引擎..
[10:37:14][RadarAPI]:MATLAB 引擎已启动!
[10:37:18][RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[10:37:18]测试=错误
[10:37:18]
[10:37:18]***脚本成功完成。***
[10:37:24][RadarAPI]:打开 GPIO 控制端口()
[10:37:24][RadarAPI]:状态:已通过
[10:37:25][RadarAPI]:打开板控制端口()
[10:37:25][RadarAPI]:状态:已通过
[10:37:26][RadarAPI]:AR1.FullReset ()
[10:37:26][RadarAPI]:状态:已通过
[10:37:27][RadarAPI]:关闭板控制端口()
[10:37:27][RadarAPI]:状态:已通过
[10:37:27][RadarAPI]:关闭 GPIO 控制端口()
[10:37:27][RadarAPI]:状态:已通过
[10:37:27][RadarAPI]:AR1.SOPControl (2)
[10:37:27][RadarAPI]:状态:已通过
[10:37:28][RadarAPI]:ar1.Connect (13、115200、1000)
[10:37:29][RadarAPI]:ar1.calling_isconnected ()
[10:37:30][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("AR1642")
[10:37:30][RadarAPI]:状态:已通过
[10:37:30][RadarAPI]:RS232未连接..!!!!
[10:37:30][RadarAPI]:ar1.frequencyBandSelection("77G")
[10:37:30][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1843")
[10:37:30][RadarAPI]:状态:已通过
[10:37:31]器件状态:XWR1843/ASIL-B/SOP:2/ES:2
[10:37:32][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("AR1642")
[10:37:32][RadarAPI]:状态:已通过
[10:37:32][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1843")
[10:37:32][RadarAPI]:状态:已通过
[10:37:32]器件状态:XWR1843/ASIL-B/SOP:2/ES:2
[10:37:32][RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[10:37:35][RadarAPI]:ar1.DownloadBSSFw ("D:\\ti\\mmwave_studio 02_00_00_02\\mmWaveStudio\\Scripts\..\..\..\Rf_eval_firmware\\radarss\\xwr12xx_xwr14xx_bin")
[10:37:35][RadarAPI]:下载 BSS 修补程序 RPRC 二进制文件。
[10:37:42][RadarAPI]:ar1.GetBSSFwVersion()
[10:37:42][RadarAPI]:BSSFwVersion:(02.00.00.01 (05/10/17))
[10:37:43][RadarAPI]:ar1.GetBSSPatchFwVersion()
[10:37:43][RadarAPI]:BSSPatchFwVersion:(01.02.00.03 (24/10/18))
[10:37:45][RadarAPI]:ar1.DownloadMSSFw ("D:\\ti\\mmwave_studio:02_00_00_02\\rf_ever_firmware\\masterss\\xwr18xx_masterss.bin")
[10:37:46][RadarAPI]:下载 MSS RPRC 二进制文件。
[10:37:58][RadarAPI]:AR1.PowerOn (0、1000、0、0)
[10:37:58][RadarAPI]:状态:已通过
[10:37:58]收到 MSS 上电完成异步事件!
[10:37:59][RadarAPI]:ar1.RfEnable()
[10:37:59][RadarAPI]:状态:已通过
[10:37:59]收到 BSS 加电完成异步事件!
[10:38:00][RadarAPI]:ar1.GetBSSFwVersion()
[10:38:00][RadarAPI]:BSSFwVersion:(02.00.00.01 (05/10/17))
[10:38:01][RadarAPI]:ar1.GetBSSPatchFwVersion()
[10:38:01][RadarAPI]:BSSPatchFwVersion:(01.02.00.03 (24/10/18))
[10:38:04][RadarAPI]:ar1.ChanNAdcConfig (1、1、0、1、1、1、 1、1、2、2、0)
[10:38:04][RadarAPI]:状态:已通过
[10:38:07][RadarAPI]:AR1.RfLdoBypassConfig (0x3)
[10:38:07][RadarAPI]:状态:已通过
[10:38:08][RadarAPI]:AR1.LPModConfig (0、0)
[10:38:08][RadarAPI]:状态:已通过
[10:38:09][RadarAPI]:ar1.RfInit()
[10:38:10][RadarAPI]:状态:已通过
[10:38:16][RadarAPI]:AR1.DataPathConfig (513、1216644097、0)
[10:38:19]状态:失败、错误类型:RESP 超时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从日志中可以看到、您使用的 BSS 固件映像错误。

    请使用 mmWave SDK 3.2.0.4中的 xwr18xx_radarss_rprc.bin 文件(可从此处获取:  )

    安装 SDK 后、固件映像可在"C:\ti\mmwave_sdk_03_02_00_04\firmware\radarss"目录中找到。

    此致、

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    正如您所说的、我的做法是一样的、但结果是一样的。

    ,我使用的 BSS 固件映像为"*:\ti\mmwave_studio:02_00_00_02\rf_eval_firmware\radarss\xwr18xx_radarss.bin"、然后在。上输出错误

    第二个,我将 BSS 固件映像加载到“*:\ti\mmwave_sdk_03_02_00_04\firmware\radarss\xwr18xx_radarss_rprc.bin”中,然后发生了相同的错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、您可以使用"*:\ti\mmwave_studio_02_00_02\rf_eval_firmware\radarss\xwr18xx_radarss.bin"文件、现在更好。

    您能否尝试以下操作:

    1) 1)填充 AWR1842升压板上的 SOP0和 SOP2跳线、并使用 Uniflash 工具擦除闪存。

    2) 2)然后仅填充 SOP0和 SOP1跳线、并重试。

    如果此时不起作用、请在此处发布完整的日志文件。

    此致、

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我执行以下步骤,但也发生了同样的错误:

    1) 1)在 AWR1842BOOST 板上填充 SOP0和 SOP2跳线、并使用 Uniflash 工具擦除闪存。   结果如下所示:

    2) 2)然后仅填充 SOP0和 SOP1跳线、并重试。

    完整的输出信息如下所示:

    gm:构造函数
    GM:2019年8月20日14:06:43
    RSTD.Transmit ("/设置")
    [14:06:43]
    [14:06:43]###正在运行启动脚本:"d:\ti\mmwave_studio_02_00_00_02\mmWaveStudio\Scripts\Startup.lua"###
    [14:06:43] RSTD.SetAndTransmit (“/Settings/Scripter/Display DateTime”,“1”)
    [14:06:43] RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/DateTime 格式"、"HH:mm:ss")
    [14:06:43]脚本编辑被忽略:再次尝试 UnBuild()或在编译之前。
    [14:06:43] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/dll"、"D:\\ti\\mmwave_studio 02_00_00_02\\mmWaveStudio\\Clients\\LabClients.dll")
    [14:06:43] RSTD.SetVar (/Settings/Clients/Client 0/use"、"true")
    [14:06:43] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 1/使用"、"false")
    [14:06:43] RSTD.SetVar (“/Settings/Clients/Client 2/使用”,“false”)
    [14:06:43] RSTD.SetVar (“/Settings/Clients/Client 3/use”,“false”)
    [14:06:43] RSTD.SetVar (/Settings/Clients/Client 4/使用"、"false")
    [14:06:43] RSTD.SetVar ("/Settings/AL Client/Al dll"、"D:\\ti\\mmwave_studio 02_00_00_02\\mmWaveStudio\\RUNTIME\\SAL.dll")
    [14:06:43] RSTD.SetVar (/Settings/Clients/Client 0/GuiDll","")
    [14:06:43] RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Enabled "、"真")
    [14:06:43] RSTD.SetVar (“/Settings/AutoUpdate/Interval”,“1”)
    [14:06:43] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/UpdateDisplay "、"真")
    [14:06:43] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/OneClickStart "、"真")
    [14:06:43] RSTD.SetVar (“/Settings/Automation/Automation Mode”,“false”)
    [14:06:43] RSTD.Transmit ("/")
    [14:06:43] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
    [14:06:43] RSTD.BUILD ()
    [14:06:43] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
    [14:06:43] RSTD.Transmit ("/")
    [14:06:43] RSTD.AL_BUILD ()
    [14:06:43] RSTD.AL_LoadXml ()
    [14:06:43] RSTD.Transmit ("/")
    [14:06:43] RSTD.Al_Init ()
    [14:06:43] RSTD.Clients_build()
    [14:06:43] gm:初始化
    [14:06:43] gm:已加载'D:\ti\mmwave_studio_02_00_00_02\mmWaveStudio\clients\LabClient.dll
    [14:06:43] gm:1个客户机初始化
    [14:06:43] GM:1个模块初始化
    [14:06:43] gm:2选项卡(s)初始化
    [14:06:43] RSTD.Client_LoadXml()
    [14:06:44][RadarAPI]:启动 Matlab 引擎..
    [14:06:51][RadarAPI]:MATLAB 引擎已启动!
    [14:06:54][RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
    [14:06:54]测试=错误
    [14:06:54]
    [14:06:54]***脚本成功完成。***
    [14:07:01][RadarAPI]:打开 GPIO 控制端口()
    [14:07:01][RadarAPI]:状态:已通过
    [14:07:02][RadarAPI]:打开板控制端口()
    [14:07:02][RadarAPI]:状态:已通过
    [14:07:03][RadarAPI]:AR1.FullReset ()
    [14:07:03][RadarAPI]:状态:已通过
    [14:07:04][RadarAPI]:关闭板控制端口()
    [14:07:04][RadarAPI]:状态:已通过
    [14:07:04][RadarAPI]:关闭 GPIO 控制端口()
    [14:07:04][RadarAPI]:状态:已通过
    [14:07:04][RadarAPI]:AR1.SOPControl (2)
    [14:07:04][RadarAPI]:状态:已通过
    [14:07:06][RadarAPI]:ar1.Connect (13、115200、1000)
    [14:07:07][RadarAPI]:ar1.calling_isconnected ()
    [14:07:08][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("AR1642")
    [14:07:08][RadarAPI]:状态:已通过
    [14:07:08][RadarAPI]:RS232未连接..!!!!
    [14:07:08][RadarAPI]:ar1.frequencyBandSelection("77G")
    [14:07:08][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1843")
    [14:07:08][RadarAPI]:状态:已通过
    [14:07:08]器件状态:XWR1843/ASIL-B/SOP:2/ES:2
    [14:07:09][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("AR1642")
    [14:07:09][RadarAPI]:状态:已通过
    [14:07:09][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1843")
    [14:07:09][RadarAPI]:状态:已通过
    [14:07:09]器件状态:XWR1843/ASIL-B/SOP:2/ES:2
    [14:07:09][RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
    [14:07:13][RadarAPI]:ar1.DownloadBSSFw ("D:\\ti\\mmwave_studio:02_00_00_02\\rf_ever_firmware\\radarss\\xwr18xx_radarss.bin")
    [14:07:13][RadarAPI]:下载 BSS 修补程序 RPRC 二进制文件。
    [14:07:20][RadarAPI]:ar1.GetBSSFwVersion()
    [14:07:20][RadarAPI]:BSSFwVersion:(02.00.00.01 (05/10/17))
    [14:07:21][RadarAPI]:ar1.GetBSSPatchFwVersion()
    [14:07:21][RadarAPI]:BSSPatchFwVersion:(01.02.00.03 (24/10/18))
    [14:07:22][RadarAPI]:ar1.DownloadMSSFw ("D:\\ti\\mmwave_studio:02_00_00_02\\rf_ever_firmware\\masterss\\xwr18xx_masterss.bin")
    [14:07:23][RadarAPI]:下载 MSS RPRC 二进制文件。
    [14:07:35][RadarAPI]:AR1.PowerOn (0、1000、0、0)
    [14:07:35][RadarAPI]:状态:已通过
    [14:07:35]收到 MSS 上电完成异步事件!
    [14:07:37][RadarAPI]:ar1.RfEnable()
    [14:07:37][RadarAPI]:状态:已通过
    [14:07:37]收到 BSS 加电完成异步事件!
    [14:07:38][RadarAPI]:ar1.GetBSSFwVersion()
    [14:07:38][RadarAPI]:BSSFwVersion:(02.00.00.01 (05/10/17))
    [14:07:39][RadarAPI]:ar1.GetBSSPatchFwVersion()
    [14:07:39][RadarAPI]:BSSPatchFwVersion:(01.02.00.03 (24/10/18))
    [14:07:42][RadarAPI]:ar1.ChanNAdcConfig (1、1、0、1、1、1、 1、1、2、2、0)
    [14:07:42][RadarAPI]:状态:已通过
    [14:07:44][RadarAPI]:ar1.RfLdoBypassConfig (0x3)
    [14:07:44][RadarAPI]:状态:已通过
    [14:07:47][RadarAPI]:AR1.LPModConfig (0、1)
    [14:07:47][RadarAPI]:状态:已通过
    [14:07:49][RadarAPI]:ar1.RfInit()
    [14:07:50][RadarAPI]:状态:已通过
    [14:07:57][RadarAPI]:AR1.DataPathConfig (513、1216644097、0)
    [14:08:00]状态:失败、错误类型:RESP 超时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工程师好、

    在输出窗口中、有一句话"[RadarAPI]: RS232 is not connected.!!!!!"、但它不显示为错误信息。 在第一个配置页面-"已连接"中、"RS232连接状态"显示为"已连接"。 这可以说 RS232正常还是不正常?   这是导致问题的原因吗?

    我看到其他人的问题、他们的输出窗口与我的一样。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anand,

    您对下一步有什么想法吗?  我迫切需要解决这个问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sun、

    “数据路径”配置中似乎存在问题。 值"1216644097"= 0x48848401表示"数据包0内容选择"无效  

    根据您的设置:

    DATA_TRANS_FMT_PKT0 = 0x84 (B7:6 = 1 0和 B5:0 = 000100),B5:0不对应任何有效值。 请参阅以下有效值。

    B5:0 -数据包0内容选择
    000001 - ADC
    000110 - CP_ADC (请参阅此表底部的注释)
    001001 - ADC_CP
    110110 - CP_ADC_CQ (请参阅此表的 bot - tom 上的注释)
    B7:6 -数据包0虚拟通道编号(仅对 CSI2有效)
    00 -虚拟通道编号0 (默认)
    01 -虚拟通道编号1
    10 -虚拟通道编号2
    11 -虚拟通道编号3

    您正在尝试在数据路径配置中设置什么?

    BR、

    Raghu