This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:IWR6843

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, AWR1843, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/831313/iwr6843-iwr6843

器件型号:IWR6843
主题中讨论的其他器件: AWR1843BOOSTAWR1843UNIFLASH

基于 awr1843升压光绘文件、我们将 awr1843芯片更改为 iwr6843、以制作 EVM 样片板。

xds110固件下载成功、但我无法使用 uniflash 插入 vitalsigndemo.bin。 我想知道如何设置 sop0 ~ 2以及如何放置 vitalsigndemo.bin

电源线的规格和 SOP 设置如下。

++) COM 端口设置正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wapeul、

    此 TT 与 此 TT 重复 、因此我将关闭当前 TT、我们可以继续讨论另一个 TT。

    谢谢、

    Akash