This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/mmWave-SDK:无法在64位 Ubuntu 18.04 Jetson Nano 上安装毫米波 SDK

Guru**** 2012440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/831278/linux-mmwave-sdk-unable-to-install-mmwave-sdk-on-64-bit-ubuntu-18-04-jetson-nano

器件型号:MMWAVE-SDK

工具/软件:Linux

我有一个 Jetson Nano、运行 NVIDIA 提供的 Ubuntu 18.04 SD 映像(L4T R32)。 按照正确的步骤允许32位可执行文件(https://askubuntu.com/questions/454253/how-to-run-32-bit-app-in-ubuntu-64-bit)后、我一直尝试安装任何版本的毫米波 SDK、但即使执行.bin 文件也没有成功。

我还注意到我甚至找不到 libc6:i386库包。  

运行后

$ sudo chmod +x ./mmwave_sdk_02_01_00_04-Linux-x86-Install.bin

这是尝试使用执行.bin 文件后返回的内容

$ sudo ./mmwave_sdk_02_01_00_04-Linux-x86-Install.bin

"./mmwave_sdk_02_01_00_04-linux-x86-64安装.bin:1:./mmwave_sdk_02_01_00_04-linux-x86-64安装.bin:语法错误:"("意外"

我读过这是因为我仍然没有安装正确的32位兼容包、但我已经安装了所有可能的包。 其中包括  multiarch-support、libc6-i386-cross、libstdc++6-i386-cross  和  libncurses5


是否仍有安装 SDK 而不使用此32位二进制文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关支持的 Linux 安装、请参阅 SDK 发行说明。

    我认为 Linux 安装仅在 Ubuntu 16.04上进行了验证。

    让我们看看论坛社区是否可以为 Ubuntu 18.04提供其他支持。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    感谢您的回复。 我已经验证了在18.04上使用由 Intel x86 64位处理器供电的 Lenovo 笔记本电脑进行安装的效果。