This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:IWR6843

Guru**** 1955920 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, AWR1843, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/831022/iwr6843-iwr6843

器件型号:IWR6843
主题中讨论的其他器件: AWR1843BOOSTAWR1843UNIFLASH

基于 awr1843升压光绘文件、我们将 awr1843芯片更改为 iwr6843、以制作 EVM 样片板。

xds110固件下载成功、但我无法使用 uniflash 插入 vitalsigndemo.bin。 我想知道如何设置 sop0 ~ 2以及如何放置 vitalsigndemo.bin

电源线的规格和 SOP 设置如下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确保转至"设置和实用程序"选项卡、并将 COM 端口号更改为 Windows 设备管理器中显示为"应用程序/UART"的数字。

    另请确保您的电源为5V、至少为2.5A。

    此致、
    Kyle

x 出现错误。请重试或与管理员联系。