This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:LDO 旁路模式

Guru**** 2549840 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/831138/awr1642-ldo-bypass-mode

器件型号:AWR1642

大家好、团队、

客户询问电源是否为1.35V。 但它们调用了 LDO_Bype_API。 则内部 LDO 是可调的。

如果他们调用此 API 会发生什么情况? 1.35V 是否会对器件进行消磁?

谢谢

Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wesley、您好!

    是的、这可能会损坏器件。 LDO 旁路只能通过1.0V 使能。  

    相反、如果器件提供1.0V 电压、则不会损坏器件、但不会调用 LDO 旁路、但会影响射频性能。

    此致、

    Adrian