This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1843BOOST:提高 AWR1843 EVM 角度分辨率的方法

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/829571/ccs-awr1843boost-the-method-of-improving-angle-resolution-for-awr1843-evm

器件型号:AWR1843BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

   °角度分辨率大约为15 μ m、 应用程序的角度分辨率很低,我想知道是否有一个软件菜单、通过添加一些代码(而不是更改 PCB 板)来改进它、如果可能的话、您能就此提供一些建议或文档吗?

此致、

按比例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rata 您好!

    有一些软件方法可以提高角度分辨率、例如使用音乐、ESpirit 超级分辨率算法。

    我们的处理链中没有它们的实现。 此外,没有计划将它们包括在现有处理链中。

    BR、

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

        谢谢您的回复、我对音乐一无所知、Esitle 超高分辨率算法、我已经在网上搜索了、几乎找不到信息、您是否有一些参考资料?  没有计划将其纳入的原因是什么? 因为 algithm 非常复杂、以至于 MCU 无法处理它?

    此致、

    按比例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比例、

    除网络上提供的参考资料外、TI 没有其他参考资料。

    请参阅网络并处理您的算法。

    谢谢、

    Raghu