This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP121:对于1Hz 采样间隔、TMP121的最佳低功耗控制实现是什么

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/829627/tmp121-what-is-optimal-low-power-control-implementation-for-the-tmp121-for-e-g-1hz-sample-interval

器件型号:TMP121

你(们)好。

我想每1秒读取一次 TMP121、并在低功耗使用时验证我的方法是否正确。 为此、我缺少数据表中的相关信息、因此我将首先以问题的形式进行一些假设。 您能告诉我这些假设是否正确?

1) 1)当 CS_N 变为无效(高电平)时、是否始终启动新的转换?

2) 2) TMP121有一个在 CS_N 变为无效时触发的内部定时器、该定时器也用于自动定期转换?

3) 3)您无需等待最大触发周期(640ms)即可手动启动新转换。 因此、最小转换周期(非转换时间)可以大约为320ms 转换时间(最大值)+ SPI 读取时间1u6s (最小值)

因此、对于1Hz 间隔的低功耗读数、例如5MHz 时的 SCK、我将执行以下操作:

1) 1) CS_N 的复位值=低电平

2) 2)激活 CS_N 以启动转换

3) 3)在320ms 后禁用 CS_N 以停止转换并开始读取+启动模拟关断计时器

4) 4)保持 CS_N 为低电平以强制关断、直到模拟关断计时器为1s - 320ms = 680ms

5) 5)重复2)

这似乎是正确的、还是我遗漏了什么?

此致、

砂磨机磨刀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sander、

    1.是的

    2.有一个内部振荡器在0.25s 转换期间控制内部 ADC、并且还跟踪0.25s 的空闲时间(总共每0.5s 一次转换)。

    3、是的、这大致正确。

    我同意您的流程步骤。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好、

    听得好!

    感谢您的支持。

    此致、

    砂磨机