This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP-01011:TIDEP-01012成像雷达

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-01012, AWR1243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/829582/tidep-01011-tidep-01012-imaging-radar

器件型号:TIDEP-01011
主题中讨论的其他器件:TIDEP-01012AWR1243

尊敬的、

当我搜索远距离 TI 雷达传感器时、我发现 TIDEP-01012 EVM 不出售、但它很有趣。

http://www.ti.com/tool/TIDEP-01012

 通过将 AWR1243的四个器件级联、它能够检测350m 的车辆和120m 的人员、  

问题1:如果我在发送器天线端使用功率放大器级联更多 AWR1243、我是否能够增加1km 的覆盖范围?

Q2:AWR1243的级联是否有任何限制? 如果有任何限制、请告诉我

Q3:如果我级联更多数量的 AWR1243、检测是否有改进?

请尽快回复。请提前感谢!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naveen、

    我建议您阅读以下应用手册,其中介绍了各种系统参数(如距离、速度、分辨率等)如何受到各种因素的影响:

    通常、范围受 SNR 或 IF 频率的限制。 增加 TX 输出功率(通过同时使用多个 Tx 形成 更强的波束) 或增加天线增益有助于提高 其 SNR 部分。 该范围的 IF 频率方面可以通过使用非常慢的斜坡来解决。 但这会影响最大速度或分辨率等其他方面  从应用手册中、您可以根据您拥有的所有系统目标来计算这些值。

    此致、

    Vivek   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要回答问题(2)和(3),

    (2)理论上、您可以级联的器件数量没有限制。 您只需注意覆盖所有器件的20GHz 同步振幅电平即可。 如果级联了太多器件、则可能需要使用放大器。

    (3)一般而言、级联可提供更多虚拟接收通道、从而显著提高角分辨率。 我的应用手册指向您、提供了有关此功能如何随虚拟接收通道数量的变化而扩展的详细信息。

    此致、
    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意上述答案  

    请回答我的主要问题  

    通过级联 N 个 AWR1243可实现高达1km 的检测?

    提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Naveen、

    如上所述、在确定1km 检测是否可行时、还有许多其他方面会发挥作用。  除非   您将系统要求综合在一起、否则您将无法估算在1km 范围内是否满足所有其他条件。 但是、如果您看一下1km 范围内的唯一要求、即使使用天线增益足够大的单芯片 AWr1243传感器也是可能的。

    此致、

    Vivek