主题中讨论的其他器件:TIDEP-01012、 AWR1243
尊敬的、
当我搜索远距离 TI 雷达传感器时、我发现 TIDEP-01012 EVM 不出售、但它很有趣。
http://www.ti.com/tool/TIDEP-01012
通过将 AWR1243的四个器件级联、它能够检测350m 的车辆和120m 的人员、
问题1:如果我在发送器天线端使用功率放大器级联更多 AWR1243、我是否能够增加1km 的覆盖范围?
Q2:AWR1243的级联是否有任何限制? 如果有任何限制、请告诉我
Q3:如果我级联更多数量的 AWR1243、检测是否有改进?
请尽快回复。请提前感谢!