请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843BOOST 您好!
我使用 AWR1843Boost 和 DCA1000来捕获数据、并使用 MATLAB 进行后处理。 对于距离 FFT、每次我发现零范围附近都有非常强的振幅。 这应该是天线耦合。 但是、我注意到 mmWave Studio 中有 HPF1和 HPF2默认组合可消除低频。 我不清楚为什么在零范围附近仍然存在 Tx 耦合、不应该通过 HPF 将其移除?
谢谢、
威利亚姆