This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:AWR1843BOOST

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/827715/awr1843boost-awr1843boost

器件型号:AWR1843BOOST
Thread 中讨论的其他器件: AWR1843

如何确定 AWR1843BOOST 板中不起作用的内容?  我可以成功擦除电路板并加载 MRR 二进制文件、每次都可以进行功耗回收。  但是、当设置为运行时、MRR 可视化工具上不显示任何数据。  我还有另外两个 AWR1843BOOST 板、并已成功执行该过程、并在每个板的 MRR 可视化工具中观察到结果。  没有芯片过热。  可以遵循什么程序来隔离故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第一步是运行使用不同可视化工具的毫米波 SDK 演示。

    此演示是否在电路板上运行?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cesar、

    什么是毫米波 SDK?  我找不到 AWR1843的版本。  我有什么误解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最新的毫米波 SDK 版本支持 AWR1843:

    谢谢你

    Cesar