This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP-01000:软件设置

Guru**** 2545080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/829360/tidep-01000-sw-setups

器件型号:TIDEP-01000

大家好、

是否有任何文档展示如何为参考设计的所有测试用例设置软件?

1.航点定位

2.人数统计密度

3.人员计数精度

4.会议室中的人数统计

5.扩大检测范围

我有硬件、但我不知道如何执行上述所有测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kien、

    要重复测试:

    1. 按照快速入门指南运行软件
    2. 设置测试环境。  通过航点、我们在要测量的区域设置了锥形圈、然后记录 GUI 并让摄像头记录人员的移动。
    3. 通过运行 GUI、然后在完成后按"Exit"来捕获测试向量。  这将创建一个名为"fHistRT.mat "的文件
    4. 观看 GUI 和接地真值矢量、以确定您站在测量位置/航点处的帧。
    5. 在 fHist 中打开该框架并查看目标列表。 有一个名为"S"的值、它是一个6xN 矢量、其中 N 是目标数。  对于每个目标、第一行是 X 坐标、第二行是 Y 坐标。 您可以将它们与实际位置进行比较。

    TI 设计文档中介绍了我们的测试-您应该能够按照所述重复测试、并使用 fHist 获取传感器输出数据。

    此致、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢您的快速回复。

    我会尝试这个。