请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP451-Q1 您好!
对于 TMP451-Q1、是否可以使用1.8V 为 I2C 接口和 V+供电、但将 ALERT/THERMx 上拉至3.3V?
我的客户希望尽量减少任何额外的电平转换逻辑、并担心 ESD 保护或这些引脚上的其他内部电路会在内部削波3.3V 电压。
我认为只要 ALERT/THERMx 引脚输入电流小于10mA 并且输入电压低于3.6V (在绝对最大额定值内)、这应该是可以的。 您能确认还是澄清?
谢谢、
Alan Ocampo
模拟现场应用
德州仪器公司