This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:如何在生命体征演示中获得更准确的值?

Guru**** 2892880 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/827991/iwr6843isk-how-can-i-get-more-accurate-value-in-vital-signs-demo

器件型号:IWR6843ISK

你好!

我在工业工具箱中试用了 IWR6843ISK 的生命体征演示。
当我在它前面停止呼吸时、呼吸频率不会变为0。
如何获得更精确的值?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murata-San、

    1.在进行测量之前、请确保您具有与传感器距离() 0.3至0.8m (如用户指南中所述)相对应的稳定距离剖面显示。 这对于获得良好的测量结果至关重要。

    2.算法提供有效测量大约需要10-15秒。 请确保您正在屏住呼吸、现在仍在等待演示更新。  

    3.进行测量时,请确保胸部没有任何金属或反射(雷达)物品,例如 ID 徽章等。

    此致

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitin!

    感谢您的回复!

    我检查了源代码、我解决了它。

    由于我无法完全保持、"sumEnergyBreathWfm"的值不会低于阈值。

    然后、当我更改阈值时、呼吸频率变为0。