This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有毫米波 ROS 的自主机器人(在 UAV 而非 Turtlebot 上应用)

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/827832/autonomous-robotics-with-ros-for-mmwave-application-on-uav-instead-of-turtlebot

如标题中所述、对于本实验活动、是否可以将 Turtlebot 替换为 UAV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信这是可能的、但我们目前还没有参考或演示。 用户必须根据需要将演示更新到。

    此致、

    查尔斯·奥