主题中讨论的其他器件: AWR1243、 DCA1000EVM
您好!
我发现了通过此线程将多个 DCA1000EVM 连接到一台 PC 的可能性
我知道 、多个 AWR1243需要一个 MCU 来从 PC 接收命令。
但我想知道如何将多个 DCA1000EVM 连接到一台 PC?
首先、我知道使用 CLI 工具可以更改 DCA1000EVM IP 地址。 如果我连接多个 DCA1000EVM、是否需要更改 MAC 地址、配置端口和数据端口?
其次、一台 PC 一次只能与一台互联网设备通信。 如何设置 PC 配置以接收来自多个 DCA1000EVM 的多个记录数据
第三、我发现可以使用 START 命令和 STOP 命令来控制 DCA1000EVM。 那么、 当 DCA1000EVM 重新接收 START 命令时、DCA1000EVM 的状态是什么?DCA1000EVM 是否正在等待接收 AWR12Or 的数据或传输空数据?
最后,radar_FTD1函数是什么? 在多个 AWR1243连接到一台 PC 的情况下、它是否仍然需要连接到 PC?