主题中讨论的其他器件: IWR1443BOOST
您好!
我尝试在 mmWave Studio 2.1.0.0上将 DCA1000EVM 与 IWR1443BOOST 搭配使用。 我已在 mmWave Studio 用户指南和 DCA1000EVM 用户指南中安装了所有相关软件。 我的计算机已连接到两台设备、静态 IP 配置为给定、并且防火墙已禁用。 我正在尝试使用快速设置指南中指定的 DataCaptureDemo_xWR.lua。 当我运行 lua 脚本时、在发送 start_command 之前、一切似乎都正常。 然后、我接收到没有捕获到零错误的文件。 以下是日志的相关部分:
[16:53:24] [RadarAPI]:ar1.CaptureCardConfig_StartRecord ("C:\\ti\\mmwave_studio 02_01_00_00\\mmWaveStudio\\Scripts\\.\\PostProc\\adc_data.bin"、1)
[16:53:24] [RadarAPI]:向 DCA1000发送 start_record 命令
[16:53:24] [RadarAPI]:状态:已通过
[16:53:25] [RadarAPI]:ar1.StartFrame ()
[16:53:25] [RadarAPI]:状态:已通过
[16:53:25] 收到帧启动异步事件!
[16:53:25] [RadarAPI]:帧结束
[16:53:25] 收到帧结束异步事件!
[16:53:30] 请等待几秒钟,等待 MATLAB 后处理..... !!!!
[16:53:30] [RadarAPI]:ar1.StartMatlabPostProc ("C:\\ti\\mmwave_studio:02_01_00_00\\mmWaveStudio\\Scripts\..\PostProc \\adc_data.bin")
[16:53:30] [RadarAPI]:捕获的文件数:0,每个设备的总帧数:8.
[16:53:30] 错误:捕获的文件数为零!
[16:53:40]
[16:53:40]
我已将其余日志作为单独的文件附加。 此脚本会自动启用测试源;通过查看论坛上的其他一些线程、我已按照给定的顺序在 SensorConfig 页面上设置禁用的测试源并应用步骤。 单击 DCA1000ARM 后、我等待了几秒钟、单击 DCA100ARM 按钮后、我还尝试在 Lua Shell 上添加 RSTD.Sleep (2000)、但它不会显示在输出日志屏幕上、似乎没有任何效果。 感谢您的任何帮助。