This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM35:LM35模型传播

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/858435/lm35-lm35-model-diffrences

器件型号:LM35

我知道有一个8引脚和3引脚选项以及 NDV 或 LP 选项、但所有模型之间有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hariharan、您好!

    封装之间的差异可在 数据表第3页的封装图以及封装轮廓部分(朝向末尾)中看到

    更多封装信息、包括可订购器件型号、封装类型、封装图等、请参见封装选项附录。  

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使在阅读了规格表之后,我仍然会对 lm35H 和 lm35AH 之间的区别留下刮痕? NOPB 是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hariharan、

    NOPB 是器件无铅版本的指示符。

    LM35H 和 LM35AH 之间的差异主要是精度规格。 LM35AH 的精度会更小、您可以在数据表中看到这一点。 第6.5和6.6节对应于 LM35AH、第6.7和6.8节对应于 LM35H。

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您会建议哪种型号的 lm35精度最高、价格不是主要问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hariharan、

    具有"A"指示符的任何器件可订购产品都将为您提供最高的精度。 除此之外、我将重点介绍您喜欢的封装、但 例如、LM35AH 或 LM35AH/NOPB 将是该封装的最高精度。

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有帮助都可以得到帮助、但我还有一个问题、lm35AH 和 lm35CAH 之间的区别是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hariharan -  

    从数据表 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf 中的可订购产品表(第22页)中 、-AH 和-CAH 器件之间的差异看起来是额定工作温度、其中-AH 为-55C 至+150C、-CAH 为-40C 至+110C。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    lm35CAH 防水吗?