This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 环境温度传感器

Guru**** 1772095 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP117, TMP75, CC2650, TMP112-Q1, TMP275-Q1, TMP102-Q1, HDC2010METER-EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/860527/ambient-temperature-sensor

主题中讨论的其他器件:TMP117TMP75CC2650TMP112-Q1TMP275-Q1TMP102-Q1HDC2010METER-EVM

尊敬的先生/女士:  

我一直在寻找 TI 传感器类别中可用的各种温度传感器、我已经了解了 TMP117、TMP75等。 在我的应用中、我需要测量车辆内部的环境温度。 我一直在查看 TMP117的数据表、但考虑到较小的起始系数、我不确定它是否可用于环境温度测量。  

如果有人能建议我使用哪种数字温度传感器是我可以用于车内环境温度感应的最佳传感器、那将是一件很棒的事情。  

此致

Piyush Saxena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piyush -  

    您认为自己需要多大尺寸?  

    您需要什么精度范围?  

    TMP117是最精确的数字器件。 (+/-0.1摄氏度)、它当然可以测量环境温度、但机械放置对于获得所需结果至关重要。 如果您想覆盖任何梯度、则需要将多个传感器放置在战略位置。  

    从这里备份、您是对的、有许多选择、但您需要查看您对输入电压、精度、所覆盖的温度范围、接口和要过滤它们的电路板尺寸的要求。  

    您是否需要 Q100?  

    如果是、这里是适用于汽车的数字和模拟温度感应器件-  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh  

    感谢您的快速反馈。 我的器件将由可充电电池供电、但为了降低器件的功耗、我计划使用降压稳压器并将电压降至2.1V 或类似范围。 我将使用 CC2650控制器连接温度传感器。 因此、我更喜欢使用基于 I2C 的数字温度传感器。 我的温度范围很可能是室温范围。  

    很抱歉、我不明白 Q100是什么意思?

    我对 TMP117持怀疑态度的原因是、我的器件将封装在塑料外壳中。 根据当前计划、我们计划通过为环境气流提供一些通风孔来暴露数字温度传感器。 您是否认为 TMP117仍应能够提供环境温度。 请让我提供您的反馈。  

    此致

    Piyush Saxena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piyush -  

    Q100是一种汽车资质认证标准、正式称为 AEC-100。 您说这是在车辆中进行的、因此这就是我问这件事的原因。  

    无论您选择何种温度传感器、我认为您的问题都是有效的、但 TMP117也能像其他任何传感器一样正常工作或更好。 您是否认为您需要某种类型的探头? 您是否已经拥有该外壳的机械制图、以便我们查看并进一步评论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您的参与、很遗憾、我们仍处于最终确定整个系统架构和各个部分的阶段。 很遗憾、我没有与您分享设计。 您认为 TMP117也应该符合我的目的、因此我认为应该继续下去。  

    我想知道 TMP117是否符合 Q100汽车认证标准?

    此外、我还想、如果我对 TMP75精度很满意、那么您认为在我的情况下、考虑到带通风口的封闭外壳、IC 的主体更大有助于我获得更好的环境温度感应。 此外、TMP75还符合 Q100汽车质量标准吗?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piyush、

    TMP117无法通过 Q100汽车认证、这可能是 Josh 提出要求的原因。

    如果您真的不需要 TMP117的精度、那么我将介绍 TMP112-Q1、TMP102-Q1或 TMP275-Q1等器件。 这些是适用于数字温度传感器的良好通用建议。

    正如 Josh 所说、如果您的布局合适、您可以使用任何尺寸的封装获得良好的效果。 只需尽可能远离电路板上的备用热源(例如 MCU、FET 等)、并考虑在温度传感器周围放置电路板切口、以减少从其他区域传导的热量。 您可以在 HDC2010METER-EVM 上看到类似这样的镂空示例。

    此致、

    Brandon Fisher