This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 婴儿存在检测

Guru**** 2905180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/860528/baby-presence-detection

尊敬的先生/女士:  

我遇到了一个要求、即主要目标是检测汽车后排座椅上是否有婴儿。 设备应安装在驾驶员座椅头枕背面的某处。  

为了检测是否存在婴儿、我不确定热传感器是一个好选择还是一个红外温度传感器。 由于我对这两个传感器都没有太多的工作经验、因此、如果有人能够分享经验或引导我了解哪些是最好的工作选择、那将是很棒的。  

谢谢

此致

Piyush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试使用毫米波雷达传感器。 我们有一个可以检测婴儿的演示

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好  

    您是否认为这是一个不错的选择。 在我的应用中、我必须检测汽车后排座椅上是否有婴儿。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请观看本演示视频:

    www.youtube.com/watch

    谢谢你

    Cesar