This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642BOOST:提取 iwr1642BOOST Antena

Guru**** 2560220 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642BOOST, IWR6843, IWR6843ISK, IWR6843ISK-ODS, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/859684/ccs-iwr1642boost-extracting-the-iwr1642boost-antena

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件: IWR6843IWR6843ISKIWR6843ISK-ODSMMWAVEICBOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

可以将内置天线取出到不同的 PCB、以便以 某种方式将其连接到 IWR1642BOOST 吗?  
问题是我们要保护板 并将天线连接到另一个板。


祝你一切顺利

奥伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尽管这不是我们通常希望使用器件/电路板的方式、但可以使用高频连接器和 精心设计来实现。

    您是否可以选择将整个模块(器件+天线)封装在环保外壳中。

    谢谢你

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥伦

       目前、IWR1642BOOST 天线设计为 PCB 上的蚀刻天线、并与毫米波前端器件紧密集成在电路板上。 因此无法将其切割为不同的 PCB。

    如上文所述、 如果电路板设计为毫米波传感器板、而天线板是单独设计的、则您所建议的可能已经实现。 通常、此类情况下会使用波导接口(WR-12)。  

    但在当前 的 IWR1642BOOST 板中、这是不可能的。  

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我理解、谢谢。

    我还有一个与该主题相关的问题:

    iwr68xx 可用于执行此类分离?

    我们希望使用 ppcount 实验室、我看到该实验室可以在 iwr68xx 上取消使用。

    如果我要购买 iwr68xx、可以将天线和器件分离到2个不同 的 PCB 上吗?

    祝你一切顺利

    奥伦戈兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (我是说、如果 iwr68xxboost 在单独的 PCB 上有天线、我可以购买天线并将其连接到电路板。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥伦戈兰

    IWR6843 EVM 附带两块板射频板1) IWR6843ISK 和 IWR6843ISK-ODS 2)载板(MMWAVEICBOOST)。 射频板托管在 MMWAVEICBOOST 板上。 射频板到载板接口是低频接口、没有直接连接到天线的接口。

    此处还将天线蚀刻在 PCB 上、并直接连接到射频电路板本身的器件。 因此、不能单独隔离天线。  

    您可以将 IWR6843ISK 和 MMWAVEICBOOST 用于人员计数应用。 单独提取天线的需求是什么?

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.