This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2212:FDC2212应用

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/859471/fdc2212-fdc2212-application

器件型号:FDC2212

您好!  

我使用的是 FDC2212传感器。 它具有两种传感器配置。 对于单端配置、有两个板、一个可以连接到 IN0A、另一个可以连接到 GND。 该 GND 是指电路板的 GND 还是什么?

在差分传感器配置中、有两个板连接到 IN0A 和 IN0B。 似乎有两个电容器。 对于两个电容器、一侧连接到 FDC、另一侧连接 GND。 是这样吗? GND 是否也意味着电路板的 GND?

在 我的应用中、我使用板1和板2作为两个电容器板、并且我不连接到 GND。 是这样吗?

感谢你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您有导电目标、则可以将其连接到电路板的 GND、尽管这不是必需的。 对于非导电目标、电容器的另一侧为虚拟 GND。  

    一般而言、您所需的只是 LC 振荡电路两侧的传感器电极。 这通常是 PCB 上的覆铜。 电容器的另一半由虚拟 GND 形成、无需物理板或电极。

    听起来您的设置对于差分传感器配置是正确的。

    此致、