This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:如何在使用 DCA1000EVM 和 IWR1443的三个 TX 收集 ADC 数据时设置线性调频脉冲和帧参数

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/857502/dca1000evm-how-to-set-the-parameters-of-chirps-and-frame-when-collecting-adc-data-with-three-txs-of-dca1000evm-and-iwr1443

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件: IWR1443

 我想使用 dca1000evm 和 iwr1443的三个 TX 来收集 ADC 数据、以估算物体的方向角和仰角。当我使用两个 TX 时、我的配置如下图所示。

 那么、如何设置三个 TX 的帧和线性调频脉冲参数来收集数据呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    由于您已经有两个使用 TX0和 TX1的线性调频脉冲、因此您需要定义另一个线性调频脉冲、并使用 TX1。  

    然后在帧配置中、您需要将开始线性调频脉冲编程为0、并将结束线性调频脉冲编程为2、以创建3 TX TDM-MIMO 配置。

    最棒的

    Zigang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        尊敬的杨 Zigang、非常感谢您的回答、但我仍有疑问。

       当我使用两个发射天线时、在帧配置中、线性调频脉冲循环数设置为64、两个发射天线交替发射线性调频脉冲、因此帧中有2 * 64 = 128个线性调频脉冲。 但不能将128除以3。 如何设置线性调频脉冲循环的数量?

       我是否可以将线性调频脉冲循环的 NO 设置为50、这样一帧中就有150帧? (根据文件 swra553、帧包含的线性调频脉冲越多、速度分辨率越高。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 可以尝试将循环数设置为32以开始。  或者、您仍然可以将循环数设置为64、但将空闲时间从100ns 更改为7ns。 空闲时间位于第一个图中的 profileCfg 窗口中。   通常、空闲时间仅需约为7ns。

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang Zigang:

    您的回答完美地解决了我的问题。 非常感谢。