This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TDC7200EVM:连接失败(尝试启动 TDC1000-7200EVM 的 GUI 时)

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/857455/webench-tools-tdc7200evm-connect-failed-while-trying-to-start-gui-of-tdc1000-7200evm

器件型号:TDC7200EVM
主题中讨论的其他器件:TDC1000

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我知道我提到的电路板已经过时、但这对我的项目很重要。 我一直在尝试连接此板、并尝试了随附 PDF 中提到的所有方法、但仍然无法连接。 是驱动程序的问题吗?是如何解决? 我使用的是窗口10机器和  

驱动程序更新错误

错误(连接失败)

 设置 MSP430 BSL 条目失败(在尝试上述固件升级方法时)e2e.ti.com/.../TDC1000_5F00_TDC7200EVM-Firmware-Upgrad_2D00_v01-_2800_1_2900_-_2D00_-Copy-_2D00_-Copy.pdfe2e.ti.com/.../sniu021a-TI-TDC1000_2D00_TDC7200EVM-User_1920_s-Guide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    感谢您使用 TI E2E 论坛。 计算机似乎无法识别设备、因为它无法看到 COM 端口中连接的 USB。 我的建议是尝试使用另一台 PC 或使用另一根电缆、并确定问题是否出在电缆连接或 PC 上。 在 GUI 的串行端口下、COM 端口号应该会显示出来。 这对我来说表示 PC 无法识别电路板。 这些错误通常与 USB 电缆损坏或 USB 端口故障有关  

    正如您指出的、此 EVM 已停产、我建议您使用 E2E 主题、该主题讨论其他用户面临的类似问题。  https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/476828 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了您的建议、但仍然给出了相同的结果(连接失败)、但在执行此操作时、我观察到、在错误窗口弹出之前、GUI 在串行端口中显示 COM1并立即出现错误、并在串行端口选择中观察到空白。 因此、我手动选择了 COM 端口并进行连接、然后让机器识别电路板并正常工作。