This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:mmWave Studio 2.1出现 DCA1000设置错误

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/858088/dca1000evm-dca1000-setup-error-with-mmwave-studio-2-1

器件型号:DCA1000EVM
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

我尝试使用 mmWave Studio 2.1将 DCA1000设置为从 AWR1642捕获原始数据。 遵循 DCA1000快速入门指南行号 8、 "通过单击浏览按钮、然后单击运行按钮从\mmwaveStudio\Scripts\文件夹中选择 DataCapturedemo_xWR.lua 文件"会导致错误、设置停留在"将固件下载到设备"步骤。 我假设它与 BSS 和 MSS FW 版本不匹配有关。 请建议必要的步骤来缓解此问题。  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

    BSS/MSS 固件似乎加载了两次、第一次手动加载、第二次手动加载 LUA 脚本。

    尝试避免下载多个 FW、这就是原因所在。

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我是手动上载 BSS 和 MSS FW 文件的、第二次 lua 脚本自动执行该操作、导致其失败。 现在它起作用了!