This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:AWR1642:当启用 MCAN 传输数据(失败)和射频传输的同时启用 MCAN 重传时、ADC 数据似乎损坏

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/857155/awr1642-awr1642-adc-data-seems-to-corrupt-when-mcan-transmit-data-fail-and-rf-transmit-at-same-time-with-mcan-retransmission-is-enabled

器件型号:AWR1642

您好!

我的客户发现他们是否启用了 MCAN 重新传输、当 MSS 获得帧起始中断且 MCAN 传输失败时、当 MCAN 开始传输数据时、ADC 数据似乎已损坏。 输出 检测到的对象 信息错误。

客户可以通过以下步骤重现问题。

1.在 MCAN 初始化中启用 MCAN 重发送

2.关闭 MCAN 同一 CAN 总线中的 CANFD 接收器。

3.当 MSS 收到帧起始中断时 MCAN 发送数据

我想当帧开始时、射频 开始 传输。 当 MCAN 重新传输被启用时、当 MCAN 传输失败时、它将重新传输数据数次。 MCAN 和射频传输似乎相互影响、尽管它们是不同 的硬件模块。

您是否愿意帮助您进行检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我们需要在最后重复这一点、以便进一步调查。

    请在周一为我们提供时间进行同样的操作。

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    通常,可用于在帧间时间内传输已处理的对象数据。 我假设此数据来自 ES2.0。 我们只看到了 ES1.0样片上报告的问题、它已在 ES2.0中修复。

    您能否在 CAN 应用程序上发布用于重新传输等的代码?

    -Raghu