This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:OSX 上的 Uniflash

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/857020/iwr6843-uniflash-on-osx

器件型号:IWR6843
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我最近在运行 OSX (10.14.5 Mojave)的 Mac 计算机上安装了 Uniflash 5.2。 我使用 Uniflash 通过串行连接将固件加载到具有 IWR6843芯片的定制板。 如果我在 Windows 中使用 Uniflash、但在 OSX 中无法加载二进制映像、则一切都正常。 根据我看到的情况、即使我指定了正确的串行器件(在我的情况下为/dev/cu.usbserial-FTL6FQ3O)、应用程序也无法连接到器件

这是 Uniflash 日志:

15:47:52:016调试-目标配置。 器件:iwr6843、连接:serial_Connection、LP:true
15:47:53:838调试- ufDS、Session.Configured、partnum of current session = iwr6843
15:47:53:873调试- Cortex_R4_0上的 addTargetStateListener
15:47:53:939错误-{}
15:49:07:341错误-{}
15:49:23:045调试-返回新配置
15:49:23:381调试-已配置
15:49:23:418调试-连接到内核 Cortex_R4_0
15:49:43:328错误-{}

即使以 root 身份运行 Uniflash、也会出现相同的错误。

有什么想法吗?

谢谢、

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将此事转给主题专家。 您应该很快会收到反馈。

    BR、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco、

    遗憾的是、Uniflash 5.2仍然不支持 macOS 上的毫米波器件。 抱歉。  

    此致、

    拉斐尔