This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:通过 Matlab 为 IWR6843AOPEVM+MMWAVEICBOOST 创建软件触发器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/854823/iwr6843aopevm-create-software-trigger-for-iwr6843aopevm-mmwaveicboost-by-matlab

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOST

您好!

我使用 的是 IWR6843AOPEVM+MMWAVEICBOOST+DCA1000。 现在、我尝试通过 Matlab 而不是 mmWave Studio 创建软件触发器。 我只希望 MATLAB 程序能够自动创建软件触发器、而不是在 mmWave Studio 中保持点击按钮。 我想使用 MATLAB 程序来触发 fram 并从套接字中获取数据并处理数据。 我是否可以使用任何 MATLAB API 来实现此目的?

非常感谢!

最棒的

方正

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    方正

    请参阅 mmWave Studio 用户指南中的第22节"从 Matlab 控制 mmWaveStudio "。 这可在 mmWave Studio 2.1版安装程序中的以下文件夹位置找到:

    C:\ti\mmwave_studio_02_01_00_00\docs

    此致、
    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kyle、我不确定它是否足够快、但我会尝试一下。 非常感谢!

    最棒的

    方正

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    我想知道是否可以直接从 MATLAB 发送软件触发信号、而不是通过 mmWave Studio 发送? 这是可行的吗?

    谢谢!

    方正

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fangzheng、您好!

    如果您在线搜索论坛和一些开放源码 git 存储库、您可能会找到用户创建的示例、用于在没有 mmWave Studio 的情况下发送命令和解析以太网 UDP 数据包。 但是、目前 TI 仅支持 mmWave Studio 以实现 DCA1000的接口和控制。

    Amanda